结果:找到"开源 编队 无人机 地面站上位机 快速上手 教程",相关内容1000条
- 【飞控开发高级教程7】开源编队无人机-编队飞行
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列编队飞行图1一、编队飞行COCOFLY支持编队飞行,编队飞行需要依托编队的图形码地图以及COCOFLY上位机来实现。具体步骤如下表所示。表1(1)准备图形码地图:图形码地图按照需要严格按照以下图示的顺序位置摆放;图2这些图码都会提供在资料包里,即“软件工具”下方的“OPENMV相关”内,并且且已经标好了对应的数字序号,如下图所示。图3也就是说图形码0摆放在0的位置,图形码1摆放在1的位置,依次类推,两两之间的间隔以50cm左右最佳。具体的图形码的地图大小可以灵活变通,不一定要全部400个都用上,可以根据实际的应用调节大小,比如可以摆放6*6的图形码,这...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 编队飞行 飞控开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-26 11:46:00
- 【飞控开发高级教程5】开源编队无人机-视觉追踪
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列视觉追踪图1一、cocofly视觉追踪简介cocofly无人机支持视觉追踪,其视觉追踪的功能主要是依托于无人机支架底部的视觉识别模块OPENMV实现的,目前已经提供了循线追踪、颜色追踪以及图形码追踪的功能。二、循线追踪cocofly支持循线追踪功能,实现循线追踪的步骤如下。(1)检查各个传感器是否正常,例如:光流模块、视觉模块,如果正常即可打开循线模式:从遥控进入飞控设置打开“8.循线模式”如下图所示:图2(2)把飞机放在线上,启动一键起飞后,飞机将会根据线的形状自动判断循线飞行方向,然后自主循线飞行,如果检测不到线,则会自动降落。自主循线过程中,遇到...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 视觉追踪 飞控开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-25 14:33:00
- 【遥控器开发基础教程5】开源编队无人机-SPI(2.4G双机通信)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列SPI(2.4G双机通信)图1一、NRF24L011.1NRF24L01简介NRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。NRF24L01的输出功率频道选择和协议的设置均可以通过SPI接口进行设置,因此,其具有极高的兼容性,几乎可以连接到各种单片机芯片,并完成无线数据传送工作。除此之外,NRF24L01的功耗也非常的低,当工作在发射模式下发射功率为0dBm时电流消耗仅为11.3mA,接...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 SPI 双机通信 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-23 16:13:00
- 【遥控器开发基础教程4】开源编队无人机-SPI(OLED)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列SPI(OLED)图1一、OLED简介OLED(OrganicElectroluminesenceDisplay)有机发光显示器,与传统的显示器不同的是,传统的显示器需要背光,才能显示;而OLED则不需要,其自身就能够发光。而OLED之所以能够自发光,主要是通过电场驱动:有机半导体材料和发光材料通过过载流子注入和复合后实现发光。从本质上来说,就是通过ITO玻璃透明电极作为器件阳极,金属电极作为阴极,通过电源驱动,将电子从阴极传输到电子传输层,空穴从阳极注入到空穴传输层,之后分迁移到发光层,二者相遇后产生激子,让发光分子激发,经过辐射后产生光源。简单来说...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 SPI OLED 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-23 14:13:00
- 【飞控开发基础教程9】开源编队无人机-PWM(电机控制)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列PWM(电机控制)图1一、PWM简介脉冲宽度调制(PWM),是英文“PulseWidthModulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。PWM在生活中非常的常见,小到呼吸灯的闪烁,达到航天飞船都会应用到PWM技术。PWM的波形如下图所示。图2二、占空比简介占空比是脉冲宽度调制技术中常用专业术语,占空比是指在一个时钟脉冲周期(T)内,高电平(t1)的时间占总周期时间的比值,即占空比(duty)=t1/T*100%如下图所示是一系列典型的脉冲波...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 飞控开发 教程 PWM 电机控制 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-19 16:43:00
- 【飞控开发基础教程1】开源编队无人机-GPIO(LED航情灯、信号灯控制)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机系列GPIO(LED航情灯、信号灯控制)图1一、LED1.1LED简介LED(LightEmittingDiode)即为发光二极管的缩写。LED是一种在生活中非常常见的照明发光器件。LED的在我们生活中形态种类非常的多,如下图所示。图2图3尽管LED在我们生活中形态非常地多,但这所有的LED在电路里均使用如下图所示的符号来表示。图41.2LED发光原理LED最重要的一个发光结构就是灯内如绿豆大小般的灯珠。虽然它的体积很小,但它却内有乾坤,如下图所示为LED内部构造。图5这个结构极其复杂,一共分为好几层:最上层叫做P型半导体层、中间层为发光层、最下层叫做N型半...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源,编队,无人机,GPIO,飞控开发基础教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-17 11:24:00
- 【快速上手教程5】开源编队无人机-地面站上位机的使用和介绍
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列地面站上位机的使用和介绍图1COCOFLY地面站上位机是配套COCOFLY无人机使用的,该地面站上位机功能非常的全。主要分为5大功能板块,分别是基本收发、飞控设置、波形显示、图形编队以及飞控状态。1.1基本收发基本收发可以相当于是串口调试助手,可以在基本收发中设置通讯的端口、波特率、以及收发的显示格式,例如CHR(字符)、Hex(16进制)。图2使用的时候非常的简单,只需点击刷新在串口号中找到对应的串口,在选择合适的波特率点击“打开”即可。1.2飞控设置飞控设置顾名思义是对飞控主机进行设置操作,在该设置页面下可以对飞机进行读写PID调节值,也可以恢复预...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 地面站上位机 快速上手 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-16 16:23:00
- 【快速上手教程4】开源编队无人机-遥控器固件烧写
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列遥控器固件烧写图1一、遥控器固件烧写这里的固件是指源代码编译出来的Hex或者Bin文件,其中Hex是十六进制文件、Bin是二进制文件。如下图所示为遥控器代码编译出来的Hex文件。图2只要把这个固件烧写进遥控器的主核心STM32F103C8T6的Flash内,遥控器的代码就可以运行。这里已经把编译好固件放在了“【5】遥控器固件烧写”文件夹下,如下图所示。图3具体的烧写步骤如下:(1)把配套的下载器接入遥控器的下载接口,另一端通过数据线接到电脑。接口位置,如下图所示。图4(2)打开J-FlashARM,点击“StartJ-Flash”,然后会弹出选择对应的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 遥控器 固件烧写 快速上手教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-16 14:34:00
- 【快速上手教程3】开源编队无人机-飞控固件烧写
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列飞控固件烧写图1一、飞控固件烧写这里的固件是指源代码编译出来的Hex或者Bin文件,其中Hex是十六进制文件、Bin是二进制文件。如下图所示为飞控代码编译出来的Hex文件。图2只要把这个固件烧写进飞控的主核心STM32F103CBT6的Flash内,飞控的代码就可以运行,这里已经把编译好固件放在了“【4】飞控固件烧写”文件夹下,如下图所示。图3具体的烧写步骤如下:(1)把配套的下载器接入飞控的下载接口,另一端通过数据线接到电脑。如下图所示。图4(2)打开J-FlashARM,点击“StartJ-Flash”,然后会弹出选择对应的J-flash文件框,找...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 飞控固件烧写 快速上手 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-16 11:34:00
- 【快速上手教程1】开源编队无人机-开发环境搭建
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列开发环境搭建图1一、MDK的安装Keil公司开发的ARM开发工具MDK,是用来开发基于ARM核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用,包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK包含了工业标准的KeilC编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件,支持所有基于ARM的设备,能帮助工程师按照计划完成项目。下载链接为:https://www.fengke.club/resources/details/20325。这里也提供到了安装包位于“软件工具”文件夹下的“MDK5”内。双击mdk511a.exe进行安装。安装路径可以自...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 开发环境搭建 快速上手教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-15 14:57:00
返回